This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AHC157:与军用评级相关的查询

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233-HT, SN55HVD233-SEP, SN54AHC157, SN55HVD233-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320398/sn54ahc157-inquiry-related-to-military-rating

器件型号:SN54AHC157
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233-SN55HVD233-SP EP、SN65HVD233-HT 、SN55HVD233-SEP

某些器件已通过 TI 网站确认具有军用等级。

对于网站上发布的"军事评级"零件、是否有任何数据可用于确认执行了哪些测试? 和测试项目?
(例如 SN54AHC157和 SN65HVD233SHKJ)


它与商用器件不同、但我之所以提出疑问、是因为我无法确定针对每个器件专门执行了哪些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    军用级器件至少在更大的温度范围内经过测试、并使用特殊封装(例如陶瓷)。

    对于具有军用资质的器件、这些测试列在 SMD 中、可从产品页面进行链接。 另请参阅 DLA 标准微电路制图(SMD)和 JAN 器件型号入门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、对于上述器件、不具有 SMD 器件型号但在其上注明了军用等级(以蓝色勾选)

    我询问是因为我很好奇是否有任何数据或流程图可以让我检查具体执行了哪些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "SN54AHC157"是器件型号。 它有六个可订购的器件型号(实际上三个)、所有这些型号都具有 SMD:

    一些军用级器件具有针对具有合格认证的器件的带有"SNJ"前缀的 OPN、而不具有"SN"前缀的器件的 OPN。

    SN65HVD233SHKJ 是 SN65HVD233-HT 的 OPN、没有军用等级。 请看 SN55HVD233-SP、SN55HVD233-SEP 或 SN65HVD233-SEP EP。