This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17:同一 IC 中通道1和2之间的传播延迟时间差异

Guru**** 2619665 points

Other Parts Discussed in Thread: TXV0108-Q1, TXV0106-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320336/sn74lvc2g17-difference-in-propagation-delay-time-between-channels-1-and-2-in-the-same-ic

器件型号:SN74LVC2G17
主题中讨论的其他器件:TXV0108-Q1TXV0106-Q1

我写信询问同一 IC 中通道1和2之间的传播延迟时间差异。 我目前正在进行一个需要在这两个通道之间进行精确定时同步的项目。 为了确保数据传输的准确性、我必须了解它们之间传播延迟时间的潜在变化。 能否说明您的 IC 中通道1和2之间的传播延迟时间的典型或最大差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常小于1ns、但没有详细测量。

    TXV0106-Q1/TXV0108-Q1具有指定的通道间偏斜。