This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:热性能信息

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318709/sn74lvc3g17-thermal-information

器件型号:SN74LVC3G17

大家好、我想查看以下信息是否适用于 SN74LVC3G17DCUR (https://www.ti.com/lit/gpn/SN74LVC3G17):) 

结至电路板(Theta_jb)热阻:  

结至外壳底部(Theta_jc、底部)热阻:  

结至外壳顶部(Theta_jc、top)热阻:  

结至环境热阻:  

绝对最大运行结温:  

我知道有一个类似的讨论主题(https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917774/sn74lvc3g17-r-jc-junction-to-case-thermal-resistance-specification?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN74LVC3G17DCUR#)、但 Theta_JA 值似乎与数据表中的值(213.5°C/W 与227°C/W)不同步。 因此、我想确认上述参数的值。  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedict:  

    每项测试都存在差异、因为每个器件的测试不能相同(当要求获得完整散热时、我们必须提交 TT、相应的团队将执行所需的测试)。

    在我看来、差异似乎在一个合理的范围内、可以降到仅在不同的器件上进行测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert  

    感谢您的及时澄清。  

    我看到,注意到将有从测试的变量。 在这种情况下、我可以签入以下参数的值吗? 这些在另一主题中不可用。  

    结至外壳底部(Theta_jc、底部)热阻:  

    绝对最大运行结温:  

    此致  

    高本德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benedict:

    JC、bot 通常将不适用、因为这仅对带有散热焊盘的封装有效。  

    结温的绝对最大值将是存储温度的最大值。 请参阅以下常见问题解答:

    1. [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert  

    我明白了、再次非常感谢您的及时澄清。  


    此致  

    高本德