Other Parts Discussed in Thread: TXU0202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 主题中讨论的其他器件:TXU0202
您好、TI 专家
客户正在寻找 UART 电平转换器。
经客户确认、TX0102的 A 端口和 B 端口的规格如下。

但是、我们要查询的是 TX0102的 A 端口和 B 端口是否使用了具有相反电压的元件。 您能检查一下吗?
请检查。 谢谢你。