This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204偏移

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, LSF0204, TXU0304, TXU0204, TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319822/lsf0204-lsf0204-offset

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 TXU0204TLV3501

大家好,我使用的是 LSF0204,电路是  。 我将获得失调电压为2.2V 的输出。 我想知道原因、以及需要调节哪个上拉电阻器。 LSF0204的输入通过分频器电路提供。 导致此偏移。 需要紧急支持

谢谢。

文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10MHz 输入至 LSF0204。 如果将电阻分压器连接到 LSF、我会在输入端观察到失调电压。 这仅供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是一种无源开关。 输出端的上拉电阻将加载电阻分压器。

    LSF 上的四个信号的方向是什么? 如果均不是双向转换器、请使用单向转换器、如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladish、感谢您的回复。 如您所见、比较器(TLV3501)、多路复用器/多路信号分离 器(ts5a3357dcur)、LSF0204仅为 TI 器件。 分压器的主要目的是将3.3V 分压至1.8V。 我们想用 LSF0204抢先一步、因为我们已经采购了大量的产品。  您能建议我可以将哪些电阻器用于分压器和上拉值吗? 考虑 LOAD CAN 同步10mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了避免上拉电阻影响分压器、上拉电阻必须比分压电阻器弱得多。 如果您想实现10 MHz、则可能无法实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    再加上 Clemens 响应、您可以参考以下公式、根据电路板的灌电流能力来估算可实现的最大数据速率:  



    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  TXU0304/TXU0104是否适用于上述分压器电路。 这意味着我会将 LSF0204替换为 TXU0304 、然后其余所有电路都将相同。 它是否会提供适合的1.8V 至3.3V 电平 转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 TXU 具有高阻抗输入(因此分压器电压不会改变)和缓冲输出(因此它会将线路驱动至0V 或 VCCx)。