This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:0.5V 电平位移

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319788/sn74axc8t245-0-5v-level-shift

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G07LMV7219

您好

TI 是否具有1.8V 至0.5V 的电平转换? 数据速率需要 abobe 20Mhz。

我们使用 74AXC8T245、但它仅支持最小0.65V。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    遗憾的是、我们的 AXC 是目前为止我们最低的电压电平转换器。

    谢谢、请提供方框图/原理图、以帮助进一步验证是否有任何其他建议可行。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用基准电压为1.8V / 2 = 0.9V 的 LMV7219等快速比较器、也可以添加 SN74LVC1G07等开漏缓冲器、 并将输出上拉至0.5V (使用足够低的电阻、以使上升沿足够快)。 (由于没有具有开漏输出的快速比较器、因此需要单独的缓冲器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Landisch、

    您是否具有  有关将 LMV7219 + SN74LVC1G07用于此1.8V 至0.5V 应用的更多详细电路或方框图?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Landisch、

    感谢您的反馈、我们将尝试在0.5V 应用中使用此解决方案。