This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:SN74LVC2G14 VT +&VT 范围、VCC 3V

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319853/sn74lvc2g14-sn74lvc2g14-vt-vt--range-in-vcc-3v

器件型号:SN74LVC2G14

您好、专家:

我对 SN74LVC2G14材料有疑问。
以下对 VT 和 VT 规范的理解是否正确?
VCC=3V、VT 电压范围1.3~2.2V SN74LVC2G14被判定为高电平
VCC=3V、VT 电压范围0.6~1.3V SN74LVC2G14被判定为低电平
如果是、则会出现以下问题。 请帮助确认回复。
1.高电平= 1.3~2.2V、2.2V 以上是什么?
2.低电平=0.6~1.3V,低于0.6V 的是什么?
3.为避免误判断 SN74LVC2G14、VT 应尝试提供低于0.6V 的低电平信号或高于2.2V 的高电平信号?
4.此组件的 VT 能检测到多高频噪声? 100MHz? 250MHz?

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏的情况下、输入电压必须高于2.2V 才能被判定为高电平。
    在最坏的情况下、输入电压必须低于0.6V 才能被判定为低电平。
    当电压介于0.6V 和2.2V 之间时、无法保证输入状态。

    无法保证最小输入脉冲宽度。 如果您希望忽略高频噪声、请添加一个低通滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ladisch 和团队:

    您不会遇到的一个问题是 、此组件的 VT 能够检测到多高频噪声? 100MHz? 250MHz?

    埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题意味着什么? 该器件可在3.3V VCC 下以~180MHz 的最低频率运行。 我不确定电压阈值检测噪声的含义是什么。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏的情况下、LVC 至少可以执行175 MHz。 在"最佳"情况下、它实际检测到的最高频率要高得多。

    实际上、您可以添加一个低通滤波器来删除所有高于信号频率的频率。