This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104-Q1:显示 VCCA 和 VCCB 漏电的电平位移 IC

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320252/txu0104-q1-level-shift-ic-showing-vcca-and-vccb-power-leakage

器件型号:TXU0104-Q1

在探测1.8V 和3.3V 电源轨之间的 TI 电平转换时、3.3V 至1.8V 信号显示输出电压高于1.8V。 我的探头放置位置可能滑落、并在其中一个 IC 中发生短路。 电路板现在测量3.3V、而不是 VCCA 电源处的1.8V。 电路板上有四路3.3V 到1.8V 的电平位移 IC 和许多1.8V 到3.3V 的电平位移。 但我无法分辨哪个芯片造成了短路、因为热量不足、无法突出显示 IR 检测的热点。

VCCA 至 GND 在2k Ω 时测得、而不是在一个良好电路板上执行高得多的阻抗。 VCCA 至 VCCB 仍然显示高电阻、因此它不是硬短路。

  • 如何判断哪个 TXU 芯片出现了故障?
  •  对于此 IC、哪些损坏会在 VCCA 和 VCCB 电源轨之间创建该电流路径?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    • 遗憾的是、通过 ABA 交换和隔离可疑装置、无法更轻松地准确辨别故障来源。 将可疑装置更换为已知正常的装置、以验证其输出电压与 VCCB 电压不匹配的装置。
    • 多亏了、损坏通常是由于超过器件的绝对最大额定值而造成的。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们不知道哪个 IC 导致了泄漏路径、因此我们必须逐个移除该器件、直到问题消除。 但这确实使 PCB 返工有些困难。

    是否有故障机制、这如何会损坏电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    是的、请 帮助使用以下草稿作为故障模式分发参考、谢谢。

    e2e.ti.com/.../SFFS787_5F00_reviewed.pdf

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功能方框图展示了 OE 输入是 VCC (MIN)电源域的一部分。  数据表表表6-1显示了 OE 引脚可以拉至 VCCA 或 VCCB、并第9.3.2节显示了 OE 引脚具有过压容差。 在我们的 PCB 中、VCCA = 1.8V 且 VCCB=3.3V、反之亦然。 OE 引脚在电路板上电后被拉高至3.3V、而不是 VCC (min)。 此情况是否正常、并且在正常运行时不会损坏芯片?

    在移除和更换 PCB 中的芯片时、是否应遵循建议的焊接返工或 SMT 焊接曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philip:

    是的、OE 可以连接到任一 VCC、但 OE 的电气和开关特性将适用于 Vcc_min、在您的情况下为1.8V -用于正常运行。

    OE 拉至3.3V 时、仅意味着启用和禁用时间将基于以下内容。

    如果 OE 接地短路、所有 I/O 都将处于 Hi-Z 状态、您会看到输出在切换、这种情况似乎不会发生。

    是否有建议的焊接返工或 SMT 焊接配置文件,我们应该遵循以移除和替换 PCB 中的芯片?

    无具体建议。 只需移除  在 VCCA=3.3V 且 VCCB=1.8V 时在输出端观察到3.3V 的器件、并将其替换为已知正常的单元。 如果已知正常的装置检测到1.8 V 电压、则怀疑设备很可能已损坏。 如果观察到3.3V 电压、则您关心的是与系统或配置相关的问题、我们会进一步建议用于其他调试的原理图和波形、谢谢。

    此致、

    迈克尔.