This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS74:有关如何在所选 D 型触发器配备了"initial-q reset-quot;或"initial-q Clear"特性时快速查找的建议

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321320/sn74hcs74-suggestion-regarding-how-to-lookup-quickly-if-the-selected-d-type-flip-flop-is-equipped-with-initial-q-reset-or-initial-q-clear-feature

器件型号:SN74HCS74

团队、您好!

如主题中所示、我最近要搜索 配备了"Initial -Q Reset (初始 Q 复位)"或"Initial -Q Clear (初始 Q 清除)"功能的 D 类触发器、我想从您身边知道如何在数据表中快速查找它。

更具体地说、我正在寻找 TSSOP 封装、双通道、最大温度>TSSOP 100°C 的器件、因此将重点介绍以下提到的器件:  

SN54SC2T74-SEP
SN74HCS72
SN74HCS74
SN74HCS72-Q1
SN74HCS74-Q1
EP
SN74LV74A-SN74LV74A EP
SN74HC74-Q1
SN74LV74A-Q1
SN74LVC74A-Q1
SN74LVC74A-SN74LVC74A EP
EP
EP
SN74AHCT74Q-Q1
SN74AHC74Q-Q1
SN74LV74A
CD4013B
SN74LVC74A
SN74AHC74
SN74AHCT74

将在了解 Q-RESET 功能后相应地选择该项目。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    这些器件中的大多数都具有清除/预设功能。 我不确定"initial-Q reset"是什么意思。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"SN74xxx"前缀后具有相同编号的器件具有相同的功能和引脚分配。

    '72和'74具有/CLR 输入。 4013具有复位输入。