This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:输出使能

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321189/txs0102-output-enable

器件型号:TXS0102

对于 TXS102、数据表中注明"输出使能(OE)输入电路被设计成由 VCCA 供电"。  如果我的 VCCA = 2.5V 且 VCCB = 3.3V、是否可以将 OE 引脚连接至 VCCB?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 请参阅 [FAQ]我的逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SSC、

    请注意、这样做时、OE 引脚的逻辑仍以 VCCA 的逻辑为基准:

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 产品说明书建议运行表中包含以下内容:

    请注意、OE 输入显示的最大值为5.5V、对应于 VCCB 电压。  虽然我不喜欢进行假设、但我认为可以作出这样的推理、即可以将 OE 连接到 VCCB 电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、SSC、

    正确、该器件的 OE 引脚可以连接到 VCCB、因为它具有过压耐受性(在 Clemen'引用的常见问题解答中有详细说明)、但 OE 引脚的逻辑仍以 VCCA 的电压电平为基准。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 OE 引脚、5.5V 不对应于 VCCB;即使 VCCB 具有较低的电压、OE 也可以连接至5.5V。

    OE 可连接至 VCCA 或 VCCB、或任何最高5.5V 的设备。