This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT244A:未使用的输入

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ABT244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1317152/sn74abt244a-unused-inputs

器件型号:SN74ABT244A

尊敬的团队:  

无论何时我们使用 SN74ABT244A、我们都可以将未使用的输入和输出引脚保持悬空状态、或者是否需要连接到 GND。  

请提供建议。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持开路。 在建议运行条件中、注意3表示:

    未使用的输入必须保持高电平或低电平以防止它们悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 明白了。 谢谢 !