This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:TXB0304和 TXB0104之间的差异

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321435/txb0304-difference-between-txb0304-and-txb0104

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXB0104

大家好、   

TXB0304和 TXB0104之间有何差异?

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB0304输出具有较低阻抗(1 kΩ 而非4 kΩ)。 这意味着 TXB0304要求其他器件具有更高的驱动强度、但它支持更高的速度。 仅 TXB0104支持5V。