This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT827:缓冲器组件的热属性数据。

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1304505/sn74abt827-thermal-properties-data-of-the-buffer-component

器件型号:SN74ABT827

大家好、

我是波音 IND 的 Kannan。 在我们的仿真中、我们需要  SN74ABT827DWR 组件的热阻值。 请尽快提供结温、结壳(顶部)电阻和结壳(底部)电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    我们必须为此提交热请求。 这种情况的周转时间通常是2周。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    请参阅以下内容:  

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 55.2
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 27.6
    结果-θ JB (标准数据表值) 29.6
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 5.1
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 29.2
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件的允许结温是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    请参阅本常见问题解答:  

    1. [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    通常、这个值为150°C。