This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:仿真模型

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321834/sn74avc32t245-simulation-model

器件型号:SN74AVC32T245

大家好、

PSpice for TI 中是否有适用于该器件的仿真模型?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    很遗憾、我们没有提供 PSpice 模型、因为在线仿真模型是目前唯一可用的模型。谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的回复。
    我知道没有 PSpice 模型。
    如何使用在线仿真模型?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    为了再次确认、您是否正在询问如何使用 IBIS 模型?

    请进一步帮助阐明仿真的目标、因为模型主要用于实现信号完整性、谢谢。

    此致、

    迈克尔.