This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4015B:需要验证输出是否正确

Guru**** 2856120 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4015B, CD4024B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320351/cd4015b-need-to-verify-if-my-ouput-is-correct

器件型号:CD4015B
主题中讨论的其他器件: CD4024B

大家好!

我在 设计中使用的是 CD4015B 移位寄存器、如附件的图像所示。 引脚9连接到1MHz 时钟。  对于数据输入、我们将提供 Q4的反相信号。  

我们  预计每个输出 Q1、Q2、Q3和 Q4中都会产生250kHz 脉冲。 但 现在我将在每个输出中获得125kHz 脉冲。

当我重新计算它时、它 仅显示为125kHz。

任何人可以看一下我的设计并在下面回答我的问题吗?

1.使用1MHz 输入时、预期的输出频率应该是多少? 是125kHz 还是250kHz? 请确认。

2.如果输出是125Khz,有没有办法产生相同1MHz 输入频率的250Khz 频率的脉冲?

此致、

桑托什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上电时、并未指定触发器的内容;请参阅 [FAQ]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器) 、因此输出频率可以在125kHz 和500kHz 之间。

    要对时钟信号进行分频、请使用 CD4024B 等计数器/分频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是这样的。

    您通常会说"输出频率可以在125kHz 到500kHz"。 这是否意味着输出频率值将始终在125kHz 和500kHz 之间变化?

    但我要在示波器中测量它、它始终是125 kHz。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当四个触发器全部以相同的值(0000或1111)上电时、输出频率为 input/8。
    当两个第一个触发器以相同的值加电、而其他两个反向值(0,011,11011001001或0110)加电时、输出频率为 INPUT/4。
    当四个触发器使用交替值(0101或1010)上电时、输出频率为 input/2。

    可能在所有四个触发器都在相同的值下上电、但这并不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意在上电期间、由于 最初未指定触发器的内容、因此不会有我预期的值。 但是、经过几秒钟或一些时钟周期后、一切都将稳定下来。 因为 在每个时钟周期中、每个输出都将被移位并环回到数据输入。

    因此、我相信经过几个时钟周期后、频率一定会达到125kHz。 请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这4个位连续反转;经过8个时钟周期后、它们再次处于初始状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但我将观察过去1周的输出脉冲。 它始终为125kHz、我从未看到任何移位寄存器输出在两者之间错误地改变其状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为它们恰好以相同的值加电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢回答