This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126-Q1:电流消耗

Guru**** 2694175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321515/sn74lv1t126-q1-current-consumption

器件型号:SN74LV1T126-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0101-Q1

大家好、

在以下条件下、当 OE 为低电平时、电流消耗是多少?

  • V_cc=5.0V、
  • V_IN=3.3 V

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 只禁用输出、而不禁用输入缓冲器。

    LV1T 的行为类似于 AHCT、因此典型电流将接近于零。 温度或制造变化可能会使温度升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您提供这些信息。 最后、我想知道温度为-40~125C 时的最大电流、以实现低 I_q 要求(uA 阶)。 随附的图仅显示25°C 数据。

    您是否认为最大电流低于1uA?

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    请参阅下面的最大预期数据:

    如果要求较低、请参阅 双供应商器件、如 TXU0101-Q1、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您提供此信息:)

    此致、

    庄司