This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:电流消耗

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, LSF0108, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1319499/lsf0108-current-consumption

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TXU0204、TXB0108

嗨、我是一名初级 PCB 设计工程师、有一个项目我使用 lsf0108进行双向电压转换。

我需要知道我从 VCC 驱动了多少电流才能选择电源。

不幸的是、我在数据表中找不到决定性的答案。

还想对电路进行仿真、下载了 TINA、但是在那里找不到这个组件。

想获得一些帮助。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、

    欢迎来到 E2E 论坛! 我不清楚您想要问什么、您是指如何调整 I/O 上的外部上拉电阻以限制泄漏电流? 这是针对 VREFA/VREFB 还是针对 I/O 通道?  

    您可能还想观看 LSF Logic Minute 视频系列 、了解器件的工作原理和使用器件进行设计时的关键注意事项。  

    我还在下面附上了可用于仿真器件的 LSF TINA 模型(但我仍然建议使用 LSF-EVM 来查看其在系统级的性能)。  

    LSF0108_Example.TSC

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、感谢您的回复。

    PCB 将获得12V 电压、我需要将其转换为用于 FPGA 的3v3和5V 3.3。

    进入 FPGA 的信号是差分 LVDS、其中一些以 LVTTL 的形式输出。 对于这些信号、我需要从3.3双向转换到5、反之亦然。

    为了选择转换器、我需要知道我需要为该组件提供什么电流。 我关心的是来自电源而不是信号的电流。

    另外、我看到、在转换后、我需要在接收转换后信号的一侧具有一个开漏。

    这是强制性的吗? 因为我只做这个 PCB、而且我不负责系统中的其他部分。

    我希望这更清晰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    少量电流流入 Vref_B 并流出 Vref_A;它受到200 kΩ 电阻器的限制、因此通常不符合条件。 在实践中、重要的只是流经 I/O 线路上的上拉电阻器的电流。

    LSF 的输入端可接受开漏和推挽信号;其输出始终为开漏。 (您需要对所有开漏信号上拉。)

    如果所有单独的信号都是单向的、则应使用单向转换器、如 TXU0204。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但通过 PU 电阻器的电流也来自电源、而不仅仅是流过 Vref_A 和 Vref_B 的电流。

    我要讨论的信号是双向的。 这是该项目的一个块方案。

    我不知道连接器后面存在什么双向信号来和去那里...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aviv、

    由于该器件基于 FET 的架构、其自身不会消耗太多功率:

    通过 I/O 上的电源灌入的电流将由使用的上拉电阻决定、该电流的大小需要根据系统所需的数据速率和转换期间返回到驱动器侧的漏电流大小确定:  

    您能否提供 LSF0108的 I/O 上的信号示意图? 每个通道还是不同通道中的信号都是双向的?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入 LSF0108的信号都是双向的。 我仍然没有电气方案、因为我不确定我能否使用该组件、这就是为什么我想咨询你们... 因此、在这里、具有1安培电流的12v 至5v 应该没问题、对吧? 我有5-6个此类组件(lsf0108)

    我唯一担心的是需要一个开漏。 同样、我不确定转换器一侧的情况、因为信号来自与另一个板相连的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aviv、

    LSF0108无法处理进入器件的1A 电流。 如数据表第6.1节所述、流经器件的最大持续电流为128mA -任何过高的电流都保证会损坏器件(请改为在64mA 的建议工作条件下运行)。  

    根据您的双向信号接口、如果不需要开漏配置、也可以实现 TXB0108。 您还可以参阅 电压转换快速参考 、以了解更多信息。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack、

    "对不起,我也没想到会被你撞见的。" 让我试着整理一下。

    我有两个问题。 一个是电源、第二个是双向信号。

    对于电源、我的意思是此器件可以驱动的最大电流为1A。

    第二个问题:

    我已将 FPGA 告知其中一些信号是双向的。 当信号从 FPGA 出来到连接器时、它作为 LVTTL 3.3V 输出、我需要 将 它转换到所连接的连接器上的 TTL 5V。

    如果信号从连接器传输到 FPGA、则会作为 TTL 传输、需要将其转换为 LVTTL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aviv、

    由于我对电源方面的了解有限(尺寸/选择要使用的转换器)、我无法对电源方面进行深入介绍。 但使用的电源会产生进入 VREB 和 VREFA 的小电流、该电流限制为200k Ω 上拉电阻、类似于 Clemens 的上述情况。 它相当小、并会导致 uA 的泄漏电流。  

    TTL/ LVTTL 信号与 LSF0108兼容、因此可以使用。 您可能会看到此 E2E 主题 用于类似用例、在5V-TTL 侧不使用上拉电阻、因为当 LVTTL 侧驱动为高电平时、LSF 将 TTL 侧的输出电压钳位到3.3V。  

    此致、

    插孔