This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:QSPI 1.8V <>3.3V

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, TXB0108, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1321938/txb0108-qspi-1-8v-3-3v

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXB0304、TXB0106

您好、

客户正在寻找1.8V <>3.3V 且数据频率为31.25MHz 的电平转换解决方案。 我看到 TXB0108仅支持60Mbps (30Mhz)。  

您能否为应用提供合适的解决方案?  

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    您可以使用该器件、因为数据速率参数将取决于参数的容差水平、这对于系统设计人员来说是可以接受的。

    因此、客户可以根据其系统需求进行验证、以确认没有信号完整性问题。  

    也可以看到 TXB0106或 TXB0304、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.