This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54ACT244:在冗余配置中。

Guru**** 2766405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH244A, SN54LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1322547/sn54act244-in-the-redundant-configuration

器件型号:SN54ACT244
主题中讨论的其他器件:SN54LVCH244A、SN54LVTH244A

尊敬的设计支持团队:

它的设计如下。

冗余 IC 未提供。 (主通道和冗余通道将在特定条件下更改。)

此设计有什么问题吗? 以冗余芯片(IC)应力或主要芯片操作造成的故障为目标。

(我不考虑放置二极管。)

一直感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流将流经第二个缓冲器的输出进入未供电的 VCC

    您需要具有 Ioff 功能的缓冲器。 但没有这样的5V 器件;SN54LVCH244A 或 SN54LVTH244A 仅在3.3V 电源下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。