This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245-Q1:SN74AVC4T245-Q1与 SN74AXC4T245-Q1

Guru**** 2618875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245-Q1, SN74AXC4T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1322496/sn74avc4t245-q1-sn74avc4t245-q1-vs-sn74axc4t245-q1

器件型号:SN74AVC4T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245-Q1

大家好、

您能否提供 SN74AVC4T245-Q1和 SN74AXC4T245-Q1之间的比较?

它们是否能够在输出侧使用1kΩ 下拉电阻器?

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 具有更宽的电压范围并具有无干扰的电源时序控制功能。

    两者都可以驱动1 kΩ 下拉。