This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种电平转换器适用于应用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXV0108, TXU0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1322445/which-level-translator-for-application

主题中讨论的其他器件:TXV0108TXU0304SN74AXC4T774、TXB0304

您好!

我正在寻找一个双向电平转换器、此转换器的 V_CCA 为1.8V、V_CCB 为3.3V 或1.8V。  

IO 电压为1.8V、某些应用需要3.3V。 我希望有一个解决方案在保持1.8V IO 电压或转换为3.3V IO 电压之间进行切换。

IO 的速度最高可达50MHz。

请告诉我、最好的解决方案是什么。

此致、

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    如果您按双方向指的是具有多个通道反向的同一器件、请参阅 TXU 系列(例如 TXU0304)、AXC 系列(例如 SN74AXC4T774)或 TXV 系列(TXV0108、具有 DIR 引脚、可将方向从 A 控制为 B 或从 B 控制为 A)。

    如果通过双向、意味着一个通道可以双向传输、请参阅 TXB0304、谢谢。

    此致、

    迈克尔.