This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AHC244:VCC 为2.5V 时的最大输入范围

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323178/sn54ahc244-maximum-input-range-with-vcc-2-5v

器件型号:SN54AHC244

尊敬的设计支持团队:

VCC 2.5V 的最大输入范围是多少?

它 用于将5V 电平转换为2.5V。 有可能吗?

一如既往的感谢。