This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:SN74LVC14ADR

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC44273, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1322724/sn74lvc14a-sn74lvc14adr

器件型号:SN74LVC14A
主题中讨论的其他器件:UCC44273UCC27517

大家好!

我在设计中使用了"SN74LVC14ADR"、但我已经有所收获。 在我的设计中、 由于 my 引脚电流放大器、SN74LVC14ADR 不足以长期运行。  我认为我的电路中 SN74LVC14ADR 的输入引脚上施加了过多的电流、因为在我的电路工作很长时间后、我注意到 SN74LVC14ADR 输出断开了、 当我更换我正在使用的 SN74LVC14ADR 并安装新的 SN74LVC14ADR 时、我发现问题已经解决。  为防止这种情况发生、我临时在引脚前面放置了限流电阻器。 您能向我推荐一款具有与 SN74LVC14ADR 相同特性的更耐用 IC 吗?

最佳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 已经是具有最强输出(32 mA)的逻辑系列。 采用5V 电源时、栅极驱动器可以是更强的缓冲器、例如 UCC44273/UCC27517。

    最大负载是多少? 您是否确定该问题是由过流而不是由过压引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题不是输出电流。 我的问题是总结;我的输入信号电流使我的 IC 长期降低 bc 当我在 osc 屏幕中查看时、我的输入电压绝对可以、但对于输出通道完全错误。 如果我更换 IC、一切都很酷、大约6-8个月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常无法在器件损坏后检测准确的原因。

    CMOS 输入具有非常高的阻抗;只有当电压无效时才有电流流动。 借助 LVC 输入、限流电阻器仅在负电压下工作。

    没有具有更稳定输入的逻辑器件。 要处理过压、您需要外部保护、例如钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁说设备已损坏?  

    您完全在谈论不同的事情。 您能重新阅读吗?

    正如我说过的、我使用示波器逐个跟踪我的信号、并且我的信号对输入通道没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的设计的一些原理图? 如果没有系统的任何信息、我们将无法提供真正的帮助。  

    但是、我同意 Clemens 的观点、这种行为似乎是由于器件损坏造成的。 您说过您不会看到输入信号问题、而只会看到输出信号问题。 这两个信号之间唯一的连接是器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想调用组件、如"component"或 IC。 让我分享一下设备的含义;"

    术语"设备"通常是指通过组装或安装一个或多个组件来执行特定功能而创建的装置。 因此、器件表示由一个或多个组件的组合形成的结构。

    然而、术语"设备"通常用于描述由互连和专用组件组成的大型系统或设备、用于提供特定功能。 这种组件组合通常设计用于执行特定功能或用于特定用途。

    例如、电视机是通过组装许多不同组件而创建的设备。 这些组件可能包括屏幕、电源、处理器、调谐器、扬声器 交互而导致的问题。 但是、电视的各个组件不是单独被称为"设备";相反、设备是这些组件的组合、通常用于执行特定功能。

    组件本身通常被称为较小的构建块、术语"组件"用于表示这些构建块。 因此、通常单个组件不被称为设备、但它可以作为设备的一部分作为其组件之一。"

     很显然、IC 已损坏、这就是为什么我来到这里?! 我是说它在长期的业余爱好者的 bc 下降。

    这里是我的 schmatic;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该论坛的上下文中、"器件"通常是指逻辑 IC。

    电路没有任何问题、如原理图中所示。 什么与损坏的输出连接? 是否有连接器/电缆?