请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323550/txb0108-pull-down-resistor-for-oe
器件型号:TXB0108您好、团队成员:
如何计算 OE 的下拉电阻值?
在数据表第10节中、可以看到"对地的下拉电阻器的最小值取决于驱动器的拉电流能力。"
如何计算 OE 的下拉电阻值?

另外、如果我在 OE = VCCA = VCCB 的情况下使用此器件、该怎么办?
它是否会导致器件发生故障?
另外、建议的工作条件规定 OE 的 VIH 为5.5V (最大值)、而 VCCA 的电源电压仅为3.6V (最大值)。
输入电压高于 VCCA 到 OE 是否可以?