This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B:结至环境值

Guru**** 2929560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1315299/cd4081b-junction-to-ambient-value

器件型号:CD4081B

尊敬的所有人。

我叫 Jose Carvalho、我´m 负责可靠性研究。 我需要的信息之一是以下器件型号的到 Ambeint 的值:(我添加了所有线程、而不是创建多个线程)

- CD4044BDR
- CD4081BM
- CD4081BM96

有人能提供这些值吗?

提前感谢!

祝您度过美好的一天和周末。

此致、

Jose Carvalho -产品工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、


    - CD4081BM - 85.5

    我必须针对另外两个提供热量请求。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    只需通知您两个散热请求都未得到满足。 希望下周一/星期二前推出。

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm。

    感谢您的帮助。

    我´ll 等到进一步的消息。

    祝你度过一周愉快。

    此致!

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    CD4081BM96 - 94.8

    CD4044BDR - 81.0

    此致!

    马尔科姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm。

    感谢您的回复。

    "我想这可以结束谈判"(希望您理解参考)

    祝你度过一个美好的周末。

    此致!

    何塞