This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT165:SN74AHCT165:

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323407/sn74ahct165-sn74ahct165

器件型号:SN74AHCT165

哈洛

ICH glaube, die Beschreibung ist nicht ganz richtig .

Richtig Br ö wäre:Ein 8位串行/并行输入与串行输出 Schieberegister?

3描述
SN74AHCT165器件包含一个8位串行输入/输出
    对  8位 D 类驱动器进行馈送的并行输出移位寄存器
存储 寄存器。   存储 寄存器 具有 并行 3 -
状态 输出。       两个器件均提供了单独的时钟
移位和存储寄存器。 移位寄存器具有
一个直接覆盖清零(SRCLR)输入、一个串行(SER)
以及     用于 级联结构的串行输出。  当该  
输出使能 (OE) 输入 为 高电平、   除
QH′处于高阻抗状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benno、您好!

    你是对的。 似乎为该器件提供了错误的描述。 我们将解决这个问题。

    此致!

    马尔科姆