This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:逻辑论坛

Guru**** 2693345 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1322466/sn74lv123a-logic-forum

器件型号:SN74LV123A

大家好!

我们的团队遇到了一个问题、我们追溯到 SN74LV123A 的输出脉冲意外激活。 当相关模块快速下电上电时、会出现此问题。 如果在5V 电压轨有机会完全放电之前重新打开电源、我们可以看到 Q 上的输出脉冲。我们很困惑、因为当输入不指示 应该激活输出时、我们确实感到困惑。 对可能造成此问题的原因有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在屏幕截图中很难看到、但 Horizontal (水平)设置为1ms/div、而 Vertical 1V/div。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    深蓝色迹线是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一个下游节点 、这是一个二极管或、即\A 和 Q。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    正如您所说的、您是否更清楚地了解除法标记的异常情况会有些困难?  

    似乎 Vcc 仍然低于1V 正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vcc 电压轨衰减至大约1V、然后重新通电至正常的5V 电压时、便会发生异常。 希望下面的图片更清晰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!  

    这里的问题是 A 输入在此示波器屏幕截图中注册为"低"。 对于逻辑高电平、Vinput 必须为 Vcc x 0.7。 您在此真值表中看到的状态很可能是 CLR/B =高电平、CLR/B =上升沿。  

    最简单的解决方案是下拉 CLR 输入、直到 Vcc 完全完成斜升。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Albert 的帮助。 我来试一下。