This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A-Q1:数据表输入存在差异

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323270/sn74lv123a-q1-datasheet-discrepancy-for-inputs

器件型号:SN74LV123A-Q1

您好!

 

在参考 SN74LV123A-Q1单稳态多谐振荡器的数据表时、我们注意到一些差异、需要进行一些澄清。  引脚功能表(第3页)显示、当下降沿的触发输入为1A 时、1B 应该为低电平;当上升沿的触发输入为1B 时、1A 应该为高电平;当上升沿的触发输入为1CLR 时、1A 应该为低电平。  但是、真值表(第12页)显示、当下降沿的触发输入为1A 时、1B 应为高电平;当上升沿的触发输入为1B 时、1A 应为低电平;当上升沿的触发输入为1CLR 时、1A 应为高电平。

 

1A、1B 和1CLR 的正确输入是什么? 引脚功能表是否正确?  或者真值表是否正确?  

 

第3页显示了以下引脚功能:

 

 

第11页的真值表显示了以下输入:

 

 

第12页示例应用原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我研究了这一点、似乎这是引脚功能表中的一个拼写错误。 我将其与我们其他123系列的功能进行了比较。  

    您应该查看真值表以使用我们的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢澄清