This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7404:耐辐射/太空合格组件与具有航天技术的组件

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323823/sn7404-radiation-hardened-space-qualified-components-vs-components-with-space-heritage

器件型号:SN7404

您好!

通常您会在这两个类别中找到相同的组件、但具有空间遗产的"普通"组件又如何?

我想使用具有多个 BJT 晶体管的塑料封装(例如运算放大器和逻辑门)

众所周知、双极晶体管在辐射方面比 MOFET 更稳健、因此我假设以前使用的是7404逆变器、它用于执行各种任务。

你将如何着手寻找具有空间遗产的部件?

那么、组件的耐辐射版本与常规组件之间有何差异?

(此问题涉及在中等辐射环境中使用)

谢谢

Br

乔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    官方规定、不存在"空间遗产"之类的东西、并且不保证商用器件的辐射耐受性、并且可能会随着设计的改变而改变。 我怀疑 TI 是否有此类信息、即使这些信息已经存在、也不会发布。

    如果要在辐射环境中使用商用器件、则必须通过自己的测试自行确定其容差。

    另请参阅 抗辐射与抗辐射