This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:每个通道是否独立?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXV0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323915/txb0108-is-each-channel-independent

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXV0108

您好!  

我有一个关于 TXB0108的问题。  在这种自动方向电平转换器中、每个通道的方向是否独立? 我想知道某些通道是否 可以将数据从 A 传输到 B 、而其他通道是否同时 以相反的方向(从 B 传输到 A)传输数据?

感谢您对此提供的帮助。  

此致、
约翰·阿尔布雷希特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、您可以从任一侧发送信号、即每个通道可以同时发送和/或接收信号。

    但请注意、该器件较弱、可让驱动器根据需要对每侧进行过驱(请参阅数据表的第8节)。

    如果  不需要同时使用每个通道、即一个通道用于 A 到 B、另一个通道用于 B 到 A (不是一个通道用于两个方向)、请参阅固定方向器件/方向控制器件、例如 TXV0108、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您对此进行澄清!

    我还有一个问题、TXB0108是否可以用于1.2V 和3.3V 之间以及1.8V 和3.3V 之间的双向电压电平转换(没有方向控制引脚)? 我 查阅了数据表、看起来它似乎 受支持、但我想再次进行检查。  

    如果不能、您有什么建议吗?

    此致、

    约翰·阿尔布雷希特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是 TXB 支持上述目标电压、类似于以下建议条件:

    因此、A 端口类似于 VCCA、B 端口类似于 VCCB、例如、 1.2V 和3.3V 转换-如果 VCCA 为1.2V 且 VCCB 为3.3V、则 A 端口跟踪1.2V 的 VCCA、B 端口跟踪3.3V 的 VCCB。因此、 双向1.2V 和3.3V 转换。

      这对于1.8V 和3.3V 转换也是如此、谢谢。

    此致、

    迈克尔.