This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:将 TXS0102-Q1用于 I2C 的可行性

Guru**** 2619085 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517-Q1, TXS0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323821/txs0102-q1-feasibility-of-usage-of-txs0102-q1-for-i2c

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517-Q1

尊敬的团队:

请您告诉我 TCA9517-Q1和 TXB0102-Q1/TXS0102-Q1之间的差异、并请确认 TXB0102-Q1和 TXS0102-Q1是否可用于 I2C、因为 TCA9517-Q1中明确提到了它可用于 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 不能用于 μ I²C。

    TCA9517-Q1是一款电平转换器和缓冲器;TXS0102-Q1只是一款电平转换器。 TXS 具有边缘加速器、可实现更高的速度、但其触发机制对噪声更敏感。

    您试图解决的实际问题是什么? 什么是总线电容、即布线/电缆有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的反馈。  

    我们正在最终确定设计的部件,考虑到几个方面,我们想知道 TX*系列是否可用于 I2C 或否。

    另外、我们想知道 TXB、TXS 和 CAXC2T/4T 系列电平转换器之间的区别。 这里、我想了解一下对于 RMII 信号和很少的控制信号、CAX 是否可以用 TXB/TXS 取代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 可用于 μ I²C。 有关其限制、请参阅其数据表。

    请参阅 [FAQ][H]用例和器件推荐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayur:

      由于 AXC 系列的缓冲架构(也不存在 TXB/TXS 等其他设计注意事项)、因此在转换 TXB/TXS 上每通道固定方向的信号时、CAXC2T/4T 是更好的选择。  

    您还可以分享应用的方框图、包括系统要求(VCC 来回转换、所需的数据速率、时序要求等)、以进一步推荐更合适的转换器。  

    电压转换应用快速参考

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jack 和 Clemens:  

    感谢您的反馈。 我很快就会介绍更多关于要求的信息。