This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:作为开关

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324764/txs0102-as-switch

器件型号:TXS0102

您好!

我想通过下图所述的 OE 输入将 TXS0102电平转换器用作选择器:

要读取外设1、禁用 OE_2、OE_3和 OE_4、启用 OE_1、等等。 只有一个 OE 为高电平、其他必须为低电平。

当 OE 为低电平时、是否可以使用每个输入/输出的高阻抗?

此致

让-弗朗索瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,让-弗朗索瓦,

    是的、这个开关应用将由 TXS0102支持-当 OE 为低电平时、I/O 将被置于高阻态且不会相互影响。 您提到的读取操作是正确的、以便防止可能出现的总线争用问题。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jack、

    谢谢。