This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:在 LTSPICE 仿真中、SN74LV1T04的 SPICE 行为模型显示 VCC = 5V 时、VIH=2.5V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04, SN74LV1T02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323240/sn74lv1t04-spice-behavioral-model-for-sn74lv1t04-shows-vih-2-5v-for-vcc-5v-in-ltspice-simulation

器件型号:SN74LV1T04
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T02

我下载了用于 SN74LV1T04的 PSpice 行为模型。

。 SUBCKT Y A B VCC AGND
XU1 Y A B VCC AGND LOGIC_GATE _2PIN_OD_LVC_2I_NOR_PP_CMOS_SN74LV1T02
。 结束

等等

它在没有错误或警告的情况下加载并运行在 LTspice 中。

我猜其中包含的子电路均为标准 Spice?

仿真显示、输入必须超过2.5V 的阈值电压(VIH)才能切换逆变器的输出(VCC = 5V)。

但根据数据表、对于 VCC = 5V、VIH = 2.02。

VCC = 4.5V 至5.0V 2.02 2.03"

为什么模型不显示这种行为、我猜这就是为什么它一开始就被称为电平转换器的原因?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    仿真数据很可能是最小典型值和最大最坏情况下的结果、而数据表具有额外容差。

    因此 、谢谢、该器件可以针对这两个阈值中的任何一个工作。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的回答。 在"使用一个电源轨解决电压转换解决方案"视频中、演讲人确认此系列的 VCC = 5.5V 时、VIH=2.1V。 ( https://www.ti.com/product/SN74LV1T02 ) 。 数据表仅报告了最小 VIH 值: VCC = 5.5V、 最小 VIH = 2.1V、典型值和最大值为空白、因此我不明白您在回答中提及这些值的原因。 它们是以某种方式嵌入到模型中吗? 然后我就会期待一个. 参数语句,其中选择了最小值、典型值或最大值替代值。 对于此模型、使用除最小值以外的任何值都没有意义、因为低 VIH 是此电路的整个卖点。 如果它在仿真中的行为不是这样、则使用此电路进行电平转换的主要目的将会丢失。 这些阈值似乎在此声明中进行了定义:


    ESTD_THR VSTD_THR VEE 表{V (VCC、VEE)}=
    +(1、0.5)
    +(1.8、0.9)
    +(2.5、1.25)
    +(3.3、1.65)
    +(5、2.5)
    +(6,3)


    我认为它应该是(@ 25°C)
    +(5、2.02)

    当 VCC = 5V 时。

     根据数据表 (7.5电气特性)修改该表是否足以使其表现为真实电路?

    此致
    J·斯弗雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    请注意、我已将该主题重新分配给逻辑团队、以进一步帮助澄清您的 LV1T02问题、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    您在这里的评估是正确的。 如果您将表修改为以下内容:

    ESTD_THR VSTD_THR VEE 表{V (VCC、VEE)}=
    +(1、0.85)
    +(1.8、1)
    +(2.5、1.135)
    +(3.3、1.35)
    +(5、2.02)
    +(6,2.18)

    器件应在适当的阈值切换。

    此致!

    马尔科姆