This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:启动时作为锁存器工作的输出值。

Guru**** 2814415 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7702B, SN74AUP1G125, SN74AUP1G32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1318707/sn74aup1g32-output-value-on-startup-working-as-latch

器件型号:SN74AUP1G32
主题中讨论的其他器件:TL7702BSN74AUP1G125

我想以这种方式实施一个基本锁存器:

在仿真中、这可以正常工作、但我想知道是否有办法通过上拉电阻更改 R3、从而在启动时将输出设置为高电平。 当我通过上拉更改 R3时、输出也会始于低电平。 我假设在检查输入之前将输出设置为低电平、因此也通过 R2将输入设置为低电平。

请您确认输出启动状态吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始状态不能保证为低电平;这个电路有可能用一个高电平状态加电。

    强制该锁存为高电平(或低电平)的唯一方法是通过比 R2更强的上拉电阻器(例如4.7 kΩ)将输入连接到 VCC (或 GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我放置较强的上拉电阻器、它将不再用作锁存器、因为反馈电阻器较弱。 有没有其他解决方案可以在此器件上设置初始状态?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要切换较强的电阻器。

    您有复位信号吗? 如果没有、它可以用 R-C 电路或电压监控器 IC 来创建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以将架构附加到您的解决方案?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 TL7702B 的高电平有效输出连接到输入。

    但这样的复位芯片相当昂贵。 在成本、空间和电力使用方面、您有哪些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 RC 电路选项感兴趣。 电量使用具有很大的限制、因为它是由电池供电的。 该电路将始终处于导通状态。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 R-C 电路连接到诸如 SN74AUP1G125等三态缓冲器的/OE 输入;输入始终为1。 只有当/OE 输入为低电平时、缓冲器才会将其输出拉至高电平;然后它将处于非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     n`t、使用三态缓冲器是可以的、我认为使用 SN74AUP1G32是可以实现的、但我没有介绍如何实现。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    … 您不需要为锁存器提供或门;像 SN74AUP1G125这样的任何缓冲器都可以正常工作。