This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:查询 TXS0104E 是否支持 I2C 和 GPIO

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324540/txs0104e-inquiry-whether-txs0104e-supports-i2c-and-gpio

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0102、

您好、TI 专家

该客户考虑了 TXS0102、但由于增加了器件、他正在考虑使用 TXS0104ERUTR、一款4通道产品、实现 I2C/GPIO 电平转换。

在这里、我想知道 TXS0104E 是否支持 I2C 和 GPIO。
我知道 TXS 专门用于 I2C、但在如下所示的 TXS0104E 的数据表中找不到 I2C 和 GPIO 的内容。

- TXS0102数据表上的应用信息:指示 UART/I2C/GPIO。
- TXS0104E 数据表上的应用信息:无指示。

请确认。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS0102和 TXS0104E 基本相同、只是通道数量不同。 这两个寄存器都可用于 μ I²C 和 GPIO。