This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV541A:针对 SPI 的电平转换

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324484/sn74lv541a-level-shifting-for-spi

器件型号:SN74LV541A

团队成员

SN74LV541A 是否可用于以5V->3.3V @16MHz 进行 SPI 电平转换?

该器件似乎可以通过使用其输入容差功能来执行下行转换。 因此、想知道它是否支持16MHz SPI。

此致
大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;它接受高达5.5V 的输入信号。凭借8.5ns 的传播延迟、可以处理50 MHz 以上的信号。