This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G126-Q1:将缓冲器3.3V 逻辑转换为6.5V

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B-Q1, SN74AHCT1G126-Q1, UCC27517A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324390/sn74ahct1g126-q1-buffer-3-3v-logic-to-6-5v

器件型号:SN74AHCT1G126-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27517A-Q1、CD40109B-Q1

大家好、

我有一个客户希望在其设计中使用 SN74AHCT1G126-Q1、将3.3V 逻辑移至6.5V、 不过、该器件显示最大值为7.0V、并且他们觉得休眠时可能过于接近其限值、并希望使用具有更高电压阈值的器件(或确保电源轨附近的稳定性不是问题)。  

这将帮助我的客户取消5V 电源、这将非常有用。 请告诉我你的想法!

提前感谢

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如第6.3节所示、最高的 AHCT 电源电压为5.5V。

    要转换为高于标称5V 的电压、您需要 CD40109B-Q1等 CD4000器件或 UCC27517A-Q1等栅极驱动器。