This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54SLC8T245-SEP:冷备用问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324854/sn54slc8t245-sep-cold-sparing-question

器件型号:SN54SLC8T245-SEP

您好!

问题: SN54SLC8T245是否 支持冷备用? 如果连接电压转换器的 I/O 引脚在未通电时被切换、是否会对器件造成任何潜在损坏?

感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 数据表中显示:

    • VCC 隔离功能可在断电情况下有效隔离两条总线
    • 局部断电模式可在断电情况下限制回流电流