This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245EVM:机械制图

Guru**** 2795895 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324836/sn74axc8t245evm-mechanical-drawing

器件型号:SN74AXC8T245EVM
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

是否有显示 EVM 板每个部件尺寸的机械制图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    是的、请参阅 下面所有机械制图中突出显示的相应数据表。 谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要查找评估 PCB 尺寸。  该电路板采用分立式设计、可容纳四种类型的器件。  我不在寻找器件封装图、而是在寻找 PCB 每个部件的尺寸。  是否提供了这样的图纸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    但我正在查找 PCB 每个部分的大小

    例如、其中一个板可适应 SN74AXC8T245。 因此、请参阅下文、了解 SN74AXC8T245PW 器件的尺寸:

    如果对电路板尺寸/ PCB 尺寸感兴趣、请从指南中查看以下内容。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的问题。  谢谢你。