This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:IBIS 模型中的传播延迟

Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325376/txu0304-propagation-delay-in-ibis-model

器件型号:TXU0304

大家好、

IBIS 模型是否为 TXU0304提供了数据表表格信息中所述的传播延迟。

谢谢。此致、

R·萨斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 IBIS 模型包含有关输入缓冲器和输出缓冲器的信息、但不包含它们的组合的信息。

    数据表第7.6节中规定了最大数据速率。 有关如何对不同负载的输出行为(即传播延迟如何变化)进行建模、请参阅 [FAQ]逻辑器件的输出转换率是多少?IBIS 模型也可以这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    这是我们使用仿真工具中的 TXU0304 IBIS 模型从输入缓冲器到输出缓冲器的延迟。

    如果这不是数据表规定的延迟、那么除了波形中看到的延迟外、我们是否需要引入任何外部延迟(根据数据表)。

    请提供您的评论。

    谢谢。此致、
    拉贾·萨蒂什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道该工具是如何尝试放置相对于输入曲线的输出曲线的、但 IBIS 模型没有此信息。

    IBIS 模型旨在单独仿真输入或单独仿真输出。 如果您的工具具有仿真传播延迟的函数、则该函数与 IBIS 模型无关、必须在其他地方进行配置。