This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH574-SP:防辐射?

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH574-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1323993/sn54lvth574-sp-rad-hard

器件型号:SN54LVTH574-SP
主题中讨论的其他器件: SN54AC00-SP

我正在查找 SN54LVTH574-SP 的辐射数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!

    遗憾的是、对于我们的一些较旧器件(该器件已使用20多年)、我们没有相关文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您是否知道任何 F-F 可以在150MHz 工作、并且是抗辐射型?

    优比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!  

    简介:耐辐射您是否专门寻找具有最新文档的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    我希望能够在我们的设计中使用器件、我们需要拥有辐射文档或包含在批准的列表中(例如 TOR 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uriel、您好!  

    您知道特定的辐射需求吗?  

    例如、辐射是否具有足够的"耐辐射"能力、或者它是否需要具有"耐辐射"能力

    如果器件需要耐辐射、我们在这方面没有很多选择。 根据 此处的 SN54AC00-SP 报告、我们"AC"系列中的任何产品均被视为耐辐射。 但是、AC 系列只有一个双通道 DFF: https://www.ti.com/product/SN54AC74-SP 

    我们确实推出了更新的器件、因为我们希望在未来一年刷新 SP 和 EP 器件。 目前、我们还为新 SC 系列提供了双通道 DFF: https://www.ti.com/product/SN54SC2T74-SEP 

    我们正在计划在未来制造4-8ch 的更大通道设备、但我无法为您提供这方面的确切时间表。  

    请注意、我们全新的 SEP (SC 系列)器件的额定 抗辐射能力为50krad。