This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G126:Theta jc /最大 Tj 信息

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320988/sn74aup2g126-theta-jc-max-tj-information

器件型号:SN74AUP2G126

专家、您好!

我们 在数据表中找不到 Theta jC/最大 Tj 信息。 您能提供吗? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    这将用于什么封装?

    我们手头没有此信息、因此一旦获得该封装信息、测试将需要大约2周的时间。

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查和回复!

    我们正在搜索 SN74AUP2G126DQER。 我们是否知道此 Theta jc 和 Max Tj 的到期日期? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已请求这些值、我们可以预计这些值将最迟于2019年2月返回。

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    -欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Owen! 会让客户知道、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    以下是热性能:

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 271.9
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 144.0
    结果-θ JB (标准数据表值) 161.0
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 11.7
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 160.4
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用