This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 相关问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325901/txs0108e-txs0108e-related-issues

器件型号:TXS0108E

您好,

TXS0108E 用于 IIC 级转换、通信速率约为1MHz。 客户希望在信号线上连接一个100欧姆的电阻器、如下所示。 这是否可行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将使信号线增加压降(通过两个上拉电阻器的电流也将流经该电阻器)。 这可能是也可能不是客户电路中的问题、具体取决于其他器件的实际 VOL 和 VIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeno、

    除了 Clemens 的反应外、您还可以参考 影响 TXS 和 LSF 自动双向转换器件 VOL 的因素 进行进一步说明。

    请注意、TXS 将无法缓冲 I2C 信号。 串联电阻是否尝试使阻抗与传输线匹配? 如果可以、 可以改用 I2C 缓冲器来重新驱动更远距离/更大电容的 I2C 信号。 保护和诊断。  

    此致、

    插孔