This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74-Q1:SN74LVC2G74QDCURQ1 ESD

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326985/sn74lvc2g74-q1-sn74lvc2g74qdcurq1-esd

器件型号:SN74LVC2G74-Q1
请提供 ESD 数据 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fujiya:

    对于该器件、ESD-HBM 为2500V、ESD-CDM 为1500V

    此致、

    欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2500V HBM

    200V 毫米

    1500V CDM

    此致!

    马尔科姆