This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:TXU0304DTRR 性能问题

Guru**** 2618105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326575/txu0304-txu0304dtrr-performance-problem

器件型号:TXU0304

您好

该模型用于25°温度和3.3V 电压。 芯片输出异常、故障率30%

您能帮助确认原因吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法阅读该屏幕上的详细信息。 (请注意、示波器具有内置的屏幕截图功能。)

    但是、这看起来其他一些器件也驱动输出。 如果没有其他输出连接到该线路、请检查是否存在短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请查看新的测试图片

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    请注意、反馈仍然保持不变、即这是所有输出的异常还是仅特定输出的异常? 如果是、确保在输出也接收输入的情况下没有总线争用。 另外、检查短路、即已知良好的单元与怀疑的单元、谢谢

    此致、

    迈克尔.