This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD-PROGRAM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326197/tpld-program-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:TPLD-PROGRAM

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明、T 上不提供 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 目前正在放假、我们将收到延迟答复。 我们的团队将在星期二回应(2/20)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、阿尔伯特、那很好、明天我会等你回复的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请参阅随附的内容。 我们的团队正在考虑将其上载到网站上。 本应该已经存在、因此对于由此给您带来的不便、我们深表歉意。  

    e2e.ti.com/.../sszqre4a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    不必担心、重要的是您很快解决了此问题并提供了 CE/EU DOC。 感谢您的帮助、非常感谢。