This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:IOH &IOL

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1327053/sn74lvc126a-ioh-iol

器件型号:SN74LVC126A

我们想使用 SN74LVC126三态逻辑来控制晶体管(NPN 和 PNP)。 正如我知道的、该逻辑的输出应该是推挽式拓扑、对吗? 如果是这种情况、为什么 IOH (高电平输出电流)在 d/s 上为负电流? 由于我们选择了适合的晶体管类型、您可以帮助澄清这个问题吗?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正电流流入引脚、负电流流出引脚。