This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:有时会随机关闭电源

Guru**** 2985160 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXB0104, TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326717/txb0104-sometime-power-will-be-turn-off-randomly

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXU0304、TXU0104 、TXU0204

您好
我们使用您的 TXB0104来进行我们的全新 ODM 项目设计。
我们的 MCU 通过 TXB0104电平转换控制 PSU (MCU 输出/PSU 输入)

(TXB0104连接 MCU 和 PSU)

目前、我们的客户强调、有时电源会随机关闭、
我们测量  TXB0104输出引脚(引脚7)的  异常波形(如所附)、
您能给我一些建议吗?

Q1:为什么我们看到波形会切换?
问题2:您是否建议采用引脚对引脚解决方案来更换缺陷部件?

[波形]

[MCU TXB0104电路]

[PSU AUDIO_ON 电路]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 的驱动强度为20 µA、这对于该电路来说是不够的。

    对于单向信号、请使用单向转换器、如 TXU0104/TXU0204/TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨克莱门茨

    感谢您的回复,我们将使用 TXU0104来检查,它驱动强度高达12mA 在5V ,

    因为我需要解释为什么工作异常与我的客户,我无法找到驱动强度『20uA』在数据表中,


    您能告诉我在哪里可以找到它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、请参阅数据表中的以下内容。

    此致、

    迈克尔.