This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBPAL16L8-30M:编程器件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1325813/tibpal16l8-30m-programming-device

器件型号:TIBPAL16L8-30M

1.我尝试使用 Xgecu T48对 TIBPAL16L8-30MJB 进行编程(刻录),但失败了。
您能告诉我对此 PAL 程序设计(刻录)的芯片选择选项吗?

2.如果 Xgecu T48不支持此 PAL,您能告诉我哪种编程设备适用于此 PAL 吗?

3.请告诉我 Dataman 40Pro 是否可以为这个 PAL 程序编程。 另请告诉我适合此 PAL 的芯片选择方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 目前正在放假、我们将收到延迟答复。 我们的团队将在星期二回应(2/20)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    该器件非常旧、不再由我们的团队支持。 我已将所有与 PAL 设备相关的文件附加到这条消息中、但遗憾的是、这就是我们可为该部件提供的所有指导。

    如果您与我们签订了 NDA、我鼓励您给我发送电子邮件或在内部论坛上发帖寻求替代解决方案。

    此致!

    马尔科姆

    e2e.ti.com/.../4276.PAL.zip