This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45-Q1:其是否具有基于 JESD-78的闩锁性能?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326085/sn74lvc1t45-q1-does-it-have-latch-up-performance-based-on-jesd-78

器件型号:SN74LVC1T45-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1T45

尊敬的团队:

 SN74LVC1T45-Q1是否具有非 Q1 (SN74LVC1T45)基于 JESD-78的闩锁性能?

SN74LVC1T45数据表中提及、但-Q1未提及。

此致、
宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、 TI 保证只要您不超过绝对最大额定值、就不会获得闩锁、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的及时回复。 我们是否也能在数据表中找到 SN74LVC1T45-Q1的提及?

    此致、
    宇藤町

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    遗憾的是,没有提到这一点。 但是,  谢谢,请参阅《闩锁白皮书》进一步澄清。

    此致、

    迈克尔.